Other Parts Discussed in Thread: LMX8410LEVM, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具与软件:
尊敬的:
我尝试使用 LMX8410LEVM 评估板。 我使用 USBtoANY 工具。 问题是、我已经尝试读回收到0x0000的任何寄存器。 我检查了 SPI 数据、clk 没有问题。 我看到回读过程中的数据正常、但 TICS 软件说是0x0000。 当所有寄存器评估板 LED 亮起时、我认为它的操作系统工作正常。 不能检查,但我可以看到反应。 您能建议如何正确回读寄存器吗? 从 TICS 菜单将所有寄存器编程为默认配置后、它正确启动、LED 已打开。 然后、我将 R0[2]写入0。 因此、 要启用 MUXout (MISO)通道上的读取。 无论如何、我在回读操作期间在示波器上看到了正确的数据(一切如数据表中所述)、但 TICS 软件说任何寄存器中的数据仍然是0x0000。