This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:帮助设置最大功率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1473564/launchxl-cc1352p-help-in-setting-up-max-power

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!  

您好!

我目前正在使用 LAUNCHXL-CC1352P-2 和使用 射频诊断 用于评估 DK 功能的示例代码、尤其是其最大输出功率和 BLE 传输特性。 但是、我在设置 Tx 功率时遇到了限制。

使用 PuTTY 中的命令 时、允许的最大值显示为"仅限" +5dBm 、而规格表明此 DK 版本支持的最高版本 +20 dBm 功率放大器 .

您能否建议如何正确配置 Tx 功率以实现 +20dBm 输出 ? 非常感谢提供任何指导或参考文件。

感谢您投入宝贵的时间给予大力帮助!

谢谢、

Jorge Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    您的目标频带是什么?您使用的 SDK 版本是什么?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢您的留言。 我以2.4GHz 频段为目标来传输 BLE 广播数据包。 SDK 版本是8.30.1.01。

    谢谢、

    Jorge Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    您是否还尝试过 SmartRF Studio 7来评估 TX 功耗?

     

    在这里、您可以看到我们可以选择20dBm 输出功率。

    从 rfDiagnostics 开始、您可以在 SysConfig 中添加一个支持高 PA 模式的额外 PHY、例如 BLE 1M PHY 来广播:

    您必须修改 rfDiagnostics 代码以考虑新的 PHY (在 PhySettings.h 中)以及 BLE PHY 使用不同命令的事实、如 SmartRF Studio 中所示:

    此致、

    Arthur