This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:LMX8410L LO 频率问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1472851/lmx8410l-lmx8410l-lo-frequency-question

器件型号:LMX8410L

工具与软件:

大家好、团队成员:

如下图所示、当 LMX8410L LO 频率设置为11.75GHz 时、IF I/Q 端口将正常输出、但为什么 GUI 混频器中的 LO 频率会收到红色的警报消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    尽管合成器可支持11.75GHz (它可支持高达15GHz 的频率)、但 LO 端口只能支持高达10GHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    引起了大家的注意、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    还有两个问题想与您确认。 请支持。 谢谢。

    1.为什么即使 LO 频率设置为11.75GHz、IF 端口也会在内部 LO 模式下输出?
    是否有任何相关的测量值可参考?
    2.在外部 LO 模式下运行时、是否会使用 LMX8410L 内的 LO 端口 LO? LO 频率能否在11.75GHz 下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    混频器被指定为支持最大 更高的频率运行。  

    无论 LO 是从外部提供还是使用内部合成器提供、LO 频率都必须限制为不高于10GHz。