This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV411:如何获得电流形式而不是电压形式的输出

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484566/drv411-how-to-get-output-in-current-form-rather-than-voltage-form

器件型号:DRV411

工具与软件:

问:如何获得电流形式而不是电压形式的输出。

感谢您的反馈。 该论坛提供了有用的见解、但我们还有一些与设计相关的问题。 我们需要电流形式的输出、而不是电压、并且希望移除分流电阻器[R7]、而不测量其上的电压。 相反、我们打算使用与输出串联的外部测量电阻器(Rm)直接测量电流。

对于实现所需输出(输出电流等于流经补偿线圈的电流)所需的必要更改、我们非常感谢您的建议。

此致、
Rahul Mandal


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    感谢您的后续帖子。  

    是否考虑过在补偿线圈路径中实施电流镜? 我还假设您将移除10欧姆和1千欧姆。  

    在我看来、这是设置补偿电流作为输出的最佳方法。  

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的建议! 我确实考虑了使用电流镜、但使用它并不成功。 您是否能够分享用于实现可处理高达1A 电流而不影响精度的电流镜的任何参考设计或指南?

    感谢您对如何改进这种方法的见解。

    此致、
    Rahul Mandal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    最好在 ICOMP 路径中保留/保留10 Ω 检测电阻、并使用 DRV411的 VOUT 引脚来代替此参考设计中的 DAC 输出。  

    这将确保器件按预期工作、并且您基本上在输出端向电流转换器提供电压。  

    这应该会带来比标准电流镜更高的精度。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudh4/tidudh4.pdf

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的建议。 在我们的电路中、我们预计在某些关键条件下、大约2A 的电流可以流过线圈(来感测电流高达3kB)。 此外,如果没有误码,DRV411的 Vout 引脚可能无法处理如此高的电流,因为它仅限于250mA [下面随附的参考文档: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1035553/drv421-drv421-in--15v-applications ]。

    我们考虑使用的一种解决方案是在 R7之后串联一个2x1接头、以便通过该接头(使用万用表)测量电流及其上的电压。 我们的主要目标是测量电流、我们对这一变化的可行性很好奇。 这种修改是否与当前电路设置类似?

    此外、我要问的是电流镜是否能够驱动2A 电流。 如果是、您能否分享此类应用的任何设计参考?

    此致、
    Rahul。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    我知道 DRV411将需要更高的灌电流和拉电流能力才能满足您的应用需要、从而需要外部驱动电路。

    我们并没有通过电流镜测量补偿电流的参考设计、因为大多数应用使用内置电 流检测放大器来检测补偿电流。

    此致、  

    Joe