This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:ADC 位和 Q 格式放大器之间的关系;如何检索它们的值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486478/dca1000evm-relationship-between-adc-bits-and-q-format-how-to-retrieve-their-values

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1243

工具与软件:

您好!

关于使用 AWR1243进行数据采集和处理、我有两个问题:

  1. ADC 位和 Q 格式之间是否存在关系?
    在 Radar Studio 的不同后处理模式(复数1x、复数2x、实数模式)下、ADC 采样位宽度(ADC 位)是否影响 IQ 数据的 Q 格式? 如果是、它们有何关联?

  2. 如何找到 ADC 位或 Q 格式的值?
    在 Radar Studio 或 SDK 配置中、我可以在哪里检查 ADC 位和 Q 格式的具体值? 这些参数是否可以通过 API 检索、或者是否有标准方法来确定?

提前感谢您的帮助!
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/806905/linux-iwr1443boost-interpreting-data-log-magnitude-range-and-doppler-heatmap

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659414/awr1243-dbfs-scaling-in-radar-studio-post-processing-in-complex-1x-complex-2x-and-real-mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 数据为16位。  

    对于处理、我们认为 ADC 数据采用 Q1.15格式:1个符号位和15个小数位

    谢谢你

    Cesar