Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 主题中讨论的其他器件:AWR1243
工具与软件:
您好!
关于使用 AWR1243进行数据采集和处理、我有两个问题:
-
ADC 位和 Q 格式之间是否存在关系?
在 Radar Studio 的不同后处理模式(复数1x、复数2x、实数模式)下、ADC 采样位宽度(ADC 位)是否影响 IQ 数据的 Q 格式? 如果是、它们有何关联? -
如何找到 ADC 位或 Q 格式的值?
在 Radar Studio 或 SDK 配置中、我可以在哪里检查 ADC 位和 Q 格式的具体值? 这些参数是否可以通过 API 检索、或者是否有标准方法来确定?