This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004:fdc1004qevm

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482473/fdc1004evm-fdc1004-fdc1004qevm

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

工具与软件:

大家好、我正在使用 FDC1004 EVM。 CAPDAC 值是如何工作的。 如果我启用 CAPDAC、即使代码为零、测量值也会增加超过5pF。 当我增加代码值时、测量值会上升。 我将传感器连接到了 EVM 的 CIN3。 如何补偿电缆电容。 我想如果我启用 CAPDAC、测量值会下降但不会下降。 如何使用 CAPDAC。

谢谢!

Rk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    CAPDAC 类似于电容式传感器上的负偏移。
    换句话说、输出数据应遵循关系数据=(CINN - CAPDAC)。
    CAPDAC 具有五位分辨率、最大值为96.9pF、因此单次 CAPDAC 增量应得到96.9/31 = 3.125pF。

    我尝试了使用旧 EVM 和传感解决方案 GUI 进行一些快速实验、结果似乎能跟踪预期的行为(查看还是很值得的!)。  
    在不对输入做任何更改的情况下、增加 CAPDAC/代码会使报告的 CAPDAC/ 电容按预期以3.125pF 的增量增加、但测得的传感器数据/电容保持恒定(~0.65pF)。 因此、GUI 似乎有一个额外的计算步骤来考虑 CAPDAC、类似于 DATA =(CINN - CAPDAC)+ CAPDAC。 不知道为什么会这样。

    这是否与您看到的内容相符?  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    您发布的某些图像被切断、因此并非所有数据都可读。
    您是否需要调整图像大小并重新发布图像、以便能够查看您的所有数据?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是必然的。 将其滑向右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 RK、

    您能否提供 有关数据的场景和问题的更多说明/背景信息?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在控制板上安装 FDC1004。 电容式传感器通过电缆连接到 FDC1004。 我们需要使用该解决方案进行液体检测。 我们想要检测它接触水时电容的变化。 我们希望使用您的 EVM 进行仿真。 我们需要使用 CAPDAC 补偿电缆电容。 但看起来 CAPDAC 无法与 EVM 一起正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    "当它触及水时"的含义是什么。
    传感器/电极是否浸入水中?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    传感器是否已绝缘或者导电表面是否与水进行电接触?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已绝缘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    请您逐步了解您发布的三张图片背后的场景。
    导致这三个结果的情景、相似之处和不同之处是什么?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 EVM 使用 CIN1、CIN4。 不使用 CIN2和 CIN3。 我们在 EVM 的 CIN2上焊接了一个10pF 电容器。 所有图形均来自您的 EVM。 在图1中、CAPDAC 被禁用、测量值为9.825pf。 没关系。 在第二个图形中、CAPADAC 被选择代码被设定为0、测得的值为11.08pf。 在第3个图形中、选择 CAPDAC 且代码设置为2、则测量值仍为11.078pf。 即使对于代码值1、3、测量值也为11.07pf。 测量值无变化。 我们尚未连接我们的系统。 我们仅使用您的 EVM、并尝试弄清楚各种功能是如何工作的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    到目前为止、我尚未能够 使用我的 EVM 重现您的调查结果。
    我将尝试其他一些实验、并会在星期三由 COB 更新该主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    当您看到 令人困惑的读数时、Configuration (配置)页面上的选择是否与测量之间保持一致?

    我可能有一个 EVM 可能已遭到多次攻击、但我会看到"Enable Continuous Multi-Channel Measurements""Enable Action"间歇性攻击框。 拔下 EVM 以及关闭并重新启动 GUI 似乎可以解决此问题。

    您在自己的设置中看到了吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有很多不一致之处。 我必须多次重新启动 GUI。 要点是 CAPDAC 在 EVM 上无法正常工作。 我放弃了。 感谢您的帮助。