Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
主题中讨论的其他器件:FDC1004
工具与软件:
大家好、我正在使用 FDC1004 EVM。 CAPDAC 值是如何工作的。 如果我启用 CAPDAC、即使代码为零、测量值也会增加超过5pF。 当我增加代码值时、测量值会上升。 我将传感器连接到了 EVM 的 CIN3。 如何补偿电缆电容。 我想如果我启用 CAPDAC、测量值会下降但不会下降。 如何使用 CAPDAC。
谢谢!
Rk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
工具与软件:
大家好、我正在使用 FDC1004 EVM。 CAPDAC 值是如何工作的。 如果我启用 CAPDAC、即使代码为零、测量值也会增加超过5pF。 当我增加代码值时、测量值会上升。 我将传感器连接到了 EVM 的 CIN3。 如何补偿电缆电容。 我想如果我启用 CAPDAC、测量值会下降但不会下降。 如何使用 CAPDAC。
谢谢!
Rk
RK、
CAPDAC 类似于电容式传感器上的负偏移。
换句话说、输出数据应遵循关系数据=(CINN - CAPDAC)。
CAPDAC 具有五位分辨率、最大值为96.9pF、因此单次 CAPDAC 增量应得到96.9/31 = 3.125pF。
我尝试了使用旧 EVM 和传感解决方案 GUI 进行一些快速实验、结果似乎能跟踪预期的行为(查看还是很值得的!)。
在不对输入做任何更改的情况下、增加 CAPDAC/代码会使报告的 CAPDAC/ 电容按预期以3.125pF 的增量增加、但测得的传感器数据/电容保持恒定(~0.65pF)。 因此、GUI 似乎有一个额外的计算步骤来考虑 CAPDAC、类似于 DATA =(CINN - CAPDAC)+ CAPDAC。 不知道为什么会这样。
这是否与您看到的内容相符?
此致、
John
您的 EVM 使用 CIN1、CIN4。 不使用 CIN2和 CIN3。 我们在 EVM 的 CIN2上焊接了一个10pF 电容器。 所有图形均来自您的 EVM。 在图1中、CAPDAC 被禁用、测量值为9.825pf。 没关系。 在第二个图形中、CAPADAC 被选择代码被设定为0、测得的值为11.08pf。 在第3个图形中、选择 CAPDAC 且代码设置为2、则测量值仍为11.078pf。 即使对于代码值1、3、测量值也为11.07pf。 测量值无变化。 我们尚未连接我们的系统。 我们仅使用您的 EVM、并尝试弄清楚各种功能是如何工作的!
RK、
当您看到 令人困惑的读数时、Configuration (配置)页面上的选择是否与测量之间保持一致?
我可能有一个 EVM 可能已遭到多次攻击、但我会看到"Enable Continuous Multi-Channel Measurements"和"Enable Action"间歇性攻击框。 拔下 EVM 以及关闭并重新启动 GUI 似乎可以解决此问题。
您在自己的设置中看到了吗?
此致、
John