请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOP 工具与软件:
我们想连接一个大闪存(1Gbyte)用于日志记录。 该闪存也应支持引导。
-我们知道闪存以3字节寻址模式加电
1)引导加载程序是否可以与大闪存一起工作? (闪存以3字节寻址模式上电)
2) 2)如果在4字节寻址模式下重新启动-引导加载程序会将闪存复位为3字节吗?
(如果情况不是这样、我们可能会在4字节模式下闪存发生死锁、而引导加载程序会尝试3字节模式)
3)在应用程序中切换到4字节寻址是否有任何限制?
-较低级别的 SPI 驱动程序是否支持4字节寻址?
4)使用大闪存的任何其他方面,我们已经错过了?
谢谢!