请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOP 工具与软件:
为了监测车辆电池电压、前部安装了一个24V 齐纳二极管、并使用一个1M 欧姆、80.6K 电阻器和 GPADC 端口的输入端分配电压。
之后、我发现了 VSENSE (C10)引脚的存在、并且确认了与现有 GPADC 的区别是是否存在内部缓冲器。
请就哪个引脚适合分配给当前设计发表您的意见。
是将其分配给通用 GPADC 还是分配给 VSENSE 引脚更好?
另请说明原因。