This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:有关 VSENSE (C10)的咨询

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485251/awr1843aop-inquiries-regarding-vsense-c10

器件型号:AWR1843AOP

工具与软件:

为了监测车辆电池电压、前部安装了一个24V 齐纳二极管、并使用一个1M 欧姆、80.6K 电阻器和 GPADC 端口的输入端分配电压。
之后、我发现了 VSENSE (C10)引脚的存在、并且确认了与现有 GPADC 的区别是是否存在内部缓冲器。

请就哪个引脚适合分配给当前设计发表您的意见。
是将其分配给通用 GPADC 还是分配给 VSENSE 引脚更好?


另请说明原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      金道铉
      感谢您在 e2e 上向我们提出问题。 我会很快回复您有关该问题的信息。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金道铉
    我建议使用通用 GPADC 引脚进行测量。 它提供了使用缓冲和非缓冲路径进行 GPADC 测量的灵活性。
    如果输入具有更高的源阻抗、请使用缓冲路径、与非缓冲路径相比、该路径提供更低的负载电容。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad