Other Parts Discussed in Thread: TMP112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485817/tmp112-tmp112
器件型号:TMP112工具与软件:
在针对 TMP112数据表的表6.3建议运行条件中、V+电源电压的范围介于1.4V 至3.6V 之间。 但是、在数据表的第一页、它提供了不同版本 TMP112的精度、而对于 TMP112A、它列出了3.3V 时的精度、而对于 TMP112B、精度列出了1.8V 时的精度。 这是否意味着、如果您要在1.8V 的电压下运行 TMP112、则需要购买 TMP112B? TMP112A 是否在1.8V 电压下工作?如果是、精度如何?