This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485817/tmp112-tmp112

器件型号:TMP112

工具与软件:

在针对 TMP112数据表的表6.3建议运行条件中、V+电源电压的范围介于1.4V 至3.6V 之间。   但是、在数据表的第一页、它提供了不同版本 TMP112的精度、而对于 TMP112A、它列出了3.3V 时的精度、而对于 TMP112B、精度列出了1.8V 时的精度。  这是否意味着、如果您要在1.8V 的电压下运行 TMP112、则需要购买 TMP112B?  TMP112A 是否在1.8V 电压下工作?如果是、精度如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP112A 在3.3V 下进行了修整、因此可提供该电压下的最高精度规格。

    TMP112B 在1.8V 的生产中经过修整、因此可提供该电压下的最高精度规格。

    对于这两个版本、+/-1C 为所有指定电压和温度范围内的最大误差。

    谢谢!