This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 时钟运算放大器(&A);I2C

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1483285/iwr6843aop-iwr6843aop-clock-osc-i2c

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

您好!

我有关于 IWR6843AOP 元件的4个问题:

 

  1. 我无法使用 xWR6843AOPEVM 中使用的晶体、如果您有其他晶体可以使用、我会很感激。
  2. 引脚 RS232_RX、RS232_TX 中的 MSS_UARTA_TX、MSS_UARTA_RX 行是我只需要与闪存和调试通信的行? (取决于 SOP2)
  3. 我在支持 IWR6843AOP 的闪存文件中搜索,看到闪存 W25Q16DVZPIG 已经测试为工作,但目录编号 更改为 W25Q16JVZPIQTR
    在目录编号中、 Q (W25Q16JVZPIQTR)意味着 QE 全部设置为1、而无需用户设置。
    能否将此闪存用于 IWR6843AOP?

 

  1. 有关 IWR6843AOP 中的 I2C 连接的问题:

    如果组件是从组件、该组件的地址是什么? 是否可以更改地址?
    如果他是主人如何工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    请在下面找到我的回复:

    1. 下面是 XTAL 的几个备选器件型号。

    CX2016DB40000D0FLJCC
    XRCGE40M000FBAABR0
    XRCGE40M000FBAAGR0
    FW4000044Q

    2. UART_A 实例也许不适用于与外部 QSPI 闪存存储器的通信。 具有适当 SOP 设置的 RS232_RX 和 RS232_TX 可将二进制文件加载到 QSPI 闪存中。 MSS logger (和 BSS logger)用于调试目的。  

    3.有关详细信息、请参阅硬件启动检查清单: https://www.ti.com/lit/zip/swrr197 

    该器件具有内置于 SDK 中的 I2C 驱动程序、同时示例和测试代码也打包到 SDK 中。 请参阅此处 SDK 中的代码以了解更多信息:   适用于器件的 www.ti.com/.../MMWAVE-SDK 版本03.06.00.00。

    谢谢!

    Swarnendu