Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 工具与软件:
您好!
我有关于 IWR6843AOP 元件的4个问题:
- 我无法使用 xWR6843AOPEVM 中使用的晶体、如果您有其他晶体可以使用、我会很感激。
- 引脚 RS232_RX、RS232_TX 中的 MSS_UARTA_TX、MSS_UARTA_RX 行是我只需要与闪存和调试通信的行? (取决于 SOP2)
- 我在支持 IWR6843AOP 的闪存文件中搜索,看到闪存 W25Q16DVZPIG 已经测试为工作,但目录编号 更改为 W25Q16JVZPIQTR
在目录编号中、 Q (W25Q16JVZPIQTR)意味着 QE 全部设置为1、而无需用户设置。
能否将此闪存用于 IWR6843AOP?
- 有关 IWR6843AOP 中的 I2C 连接的问题:
如果组件是从组件、该组件的地址是什么? 是否可以更改地址?
如果他是主人如何工作?
谢谢!