请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 工具与软件:
大家好!
我想使用" Vital_Signs_With_People_Tracking 从" RADAR_toolbox_2_30_00_12" 以存储测试数据并编写程序来读取存储的数据。
在我的上一个问题中:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481724/iwr6843aopevm-can-display-both-heart-rate-and-the-range-azimuth-heatmap-simultaneously/5693086#5693086
我提到、我希望同时检测生命体征并显示 距离-方位角热图 但我收到的答复表明、这是不可能的。
使用存储的检测数据执行可视化是否可行?
是否有任何示例代码可用于将存储的数据转换为 距离-方位角热图 ?
感谢您的回复!