主题中讨论的其他器件:IWR6843、
工具与软件:
团队成员、您好!
E2E 帖子下方推荐的客户向我提出了一些问题。 我可以在下面请求您的帮助吗?
AWR6843ISK:AWR6843ISK / IWR6843ISK-ODS 经过 FCC 认证-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
- 查看"FCC_47_CFR_PART_15_255_SUBPART_c.pdf"文档时、中有以下表格。 根据 AWR6843 (或 IWR6843)产品说明书、TX 功率为12dBm。 考虑到天线增益、EIRP 应约为15dBm 或稍高。 不过、下表表明、带宽越高、EIRP 就越低。 我们应该如何解释这一点? 另外、在我按照以下公式计算 EIRP 时、评估器的功率应该是5dBm 左右、而不是-16dBm。 您能在此处进一步说明吗?

- .
- .
- 此外、在同一文档中查看下表时、PK 传导功率可说明为14.861、-23.870、-23.403dBm。 与上述问题类似、不同带宽下的差异有多大? 我应该在12dBm 左右(器件的 TX 功率)、对吧? 我们是否有获得认证时使用的 TX 功率的数字?

- .
- .
- 当查看"EN305 550 - v2.1.0 -短程设备(SRD);在40GHz 至246GHz 频率范围内使用的无线电设备;射频频谱接入的协调标准"文档时、下表是。 突出显示的描述意味着什么? 这是否意味着雷达器件必须将输出功率限制在10dBm 以下? 这意味着、EIRP (包括天线增益)限制是20dBm、但雷达芯片不应超过10dBm 的 TX 功率?
-


.
非常感谢您的帮助。
此致、
Victor Park