This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:推挽输出

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1614, LDC1614EVM, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484332/ldc1614-push-pull-output

器件型号:LDC1614
Thread 中讨论的其他器件:LDC0851、LDC1612

工具与软件:

您好!

我当前正在使用 LDC1614EVM 来测试 LDC1614的检测范围。 我能够在线圈直径2倍的距离处对金属目标进行一致的检测-这正是我的应用所需的(我无法缩短该检测距离)

因此、我根据研究选择了 LDC1614、并且对获得的结果感到非常满意。 但是、我想在低功耗应用中使用电感式传感器、在这种应用中、它以低频率进行采样、并可以生成基于阈值条件的推挽输出。 如果差速器可用但不需要、也可以使用差速器传感器。

LDC0851可以选中此框、因为它能够在设定的距离感应物体、并根据阈值条件生成推挽输出-而且具有超低功耗。 但是、它的代价是感应距离要低得多(根据我研究的最大值是线圈直径的0.8倍)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ldc0851.pdf?ts = 1741354298691&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.it%252F 

那么、我的问题是如何实现这一点、以这种方式使用 LDC1614吗? 是否有其他 IC 可用?

我不太关心如何测量确切的电感、rp 或频率。 我只需要二进制测量、或者某个目标是否在指定的距离内。 理想情况下、我需要在<50uA 的电流下运行此函数、但这是可以协商的。 -采样率可以非常低, 10sps 甚至更低。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    问得好。
    如果 LDC0851能在所需的距离进行感应、这听起来是最佳选择。
    您提到了 LDC0851的0.8x 感应距离;您是否尝试过使用该器件进行过任何实验?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复! 我要订购该 EVM 并使用它进行测试。 在我的初步研究中看到了这一点。 您是否具备在各种较大线圈直径系数上使用此传感器的相关经验? 如果是、您有什么建议可以在我的线圈设计中实现这一点吗? 理想情况下、我希望获得与  LDC1612/LDC1614相似的性能、其中我看到的线圈直径高达2倍-我不确定这是否合理。



    谢谢!
    Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    此时最好的建议是尽量增大线圈直径、并提高线圈驱动电流设置。

    此致、
    John