https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484332/ldc1614-push-pull-output
器件型号:LDC1614Thread 中讨论的其他器件:、 LDC0851、LDC1612
工具与软件:
您好!
我当前正在使用 LDC1614EVM 来测试 LDC1614的检测范围。 我能够在线圈直径2倍的距离处对金属目标进行一致的检测-这正是我的应用所需的(我无法缩短该检测距离)
因此、我根据研究选择了 LDC1614、并且对获得的结果感到非常满意。 但是、我想在低功耗应用中使用电感式传感器、在这种应用中、它以低频率进行采样、并可以生成基于阈值条件的推挽输出。 如果差速器可用但不需要、也可以使用差速器传感器。
LDC0851可以选中此框、因为它能够在设定的距离感应物体、并根据阈值条件生成推挽输出-而且具有超低功耗。 但是、它的代价是感应距离要低得多(根据我研究的最大值是线圈直径的0.8倍)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ldc0851.pdf?ts = 1741354298691&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.it%252F
那么、我的问题是如何实现这一点、以这种方式使用 LDC1614吗? 是否有其他 IC 可用?
我不太关心如何测量确切的电感、rp 或频率。 我只需要二进制测量、或者某个目标是否在指定的距离内。 理想情况下、我需要在<50uA 的电流下运行此函数、但这是可以协商的。 -采样率可以非常低, 10sps 甚至更低。
提前感谢。