请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队
我目前正在使用 IWRL6432BOOST 设计电路板、但我获悉指南中提到的天线 PCB 材料不再提供。
根据用户指南、天线和传输线路使用 FR408HR ½ oz 2x1067层展频玻璃结构、其余层使用370HR。
我想询问 TI 是否推荐具有相似电气特性且可以在60 GHz 毫米波频率下工作的备选 PCB 材料。
具体而言、我想知道:
1.如果有官方推荐的天线替代 PCB 材料。
2.如果我切换到不同的印刷电路板材料,是否会有任何性能变化。
3.如果有任何设计修改,我应该考虑在使用不同的 PCB 材料。
感谢您的帮助、并期待您的建议。