This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:了解 IWRL6432BOOST 天线的替代 PCB

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484103/iwrl6432-inquiry-about-alternative-pcb-for-iwrl6432boost-antenna

器件型号:IWRL6432

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队

我目前正在使用 IWRL6432BOOST 设计电路板、但我获悉指南中提到的天线 PCB 材料不再提供。

根据用户指南、天线和传输线路使用 FR408HR ½ oz 2x1067层展频玻璃结构、其余层使用370HR。

我想询问 TI 是否推荐具有相似电气特性且可以在60 GHz 毫米波频率下工作的备选 PCB 材料。

具体而言、我想知道:

1.如果有官方推荐的天线替代 PCB 材料。

2.如果我切换到不同的印刷电路板材料,是否会有任何性能变化。

3.如果有任何设计修改,我应该考虑在使用不同的 PCB 材料。

感谢您的帮助、并期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可提供 Isola FR408HR 材料、我们将其用于全新的 EVM 构建。 请咨询各种 PCB 供应商。

    2、是的,天线和传输线针对当前基板进行了优化,任何材料的变化都会导致性能的变化。

    3.是的,天线和传输线路需要重新设计和模拟新材料的参数扫描。

    此致
    Ankit