This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:2243级联 profileCfg 参数问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1475662/awr2243-the-2243-cascade-profilecfg-parameter-problem

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:AM2732

工具与软件:



1. AM2732+2243双芯片级联高级帧模式(DDM);DDM
2.参数配置
profileCfg 0.0000 78.0000 5.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 256.0000 20000.0000 0.0000 0.0000 30.0000
profileCfg 1.0000 78.0000 5.0000 5.0000 20.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 256.0000 20000.0000 0.0000 0.0000 30.0000
chirpCfg 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000
chirpCfg 8.0000 15.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000
SubFrameCfg 0.0000 0.0000 8.0000 32.0000 200.0000 0.0000 1.0000 1.0000 200.0000
SubFrameCfg 1.0000 0.0000 8.0000 8.0000 32.0000 200.0000 0.0000 1.0000 200.0000
SubDataFrameCfg 0.0000 256.0000 256.0000 1.0000
subDataFrameCfg 1.0000 256.0000 256.0000 1.0000
3、问题:
在暗室测试中、目标在21m 处、并收集了雷达 RD 数据。 使用 Matlab 绘制图、 图中的 Z 表示振幅;、我们发现两个子帧之间的信噪比有显著差异;  


原因是什么以及如何定位和分析问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否为两个器件配置了线性调频脉冲? 您是否使用固定目标进行测试? 由于检测不是在零多普勒频段、我认为它是一个移动的目标。 您能否使用固定目标执行相同的实验? 图表是否对应于单个帧的子帧、或者它们是不同帧的子帧?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ s 您、了两个器件的线性调频脉冲吗?  

    是;

    2、您是否使用固定目标进行测试?

    我使用雷达目标模拟器 进行测试;

    3 μ s、检测不是在零多普勒频段、所以我认为它是一个移动的目标。 您能否使用固定目标执行相同的实验?   

    我还在测试中使用了一个固定的目标、这种现象是相同的。

    4、图是否也对应于单个帧的子帧或它们是不同帧的子帧?

    上图显示了同一帧内子帧1和子帧2的 RD 映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里程数:

    是否启用了运行时校准? 您是否可以检查 所有帧的行为?  子帧1和子帧2的帧信号强度是否不同? 您能否使用固定目标执行此实验并提供用于分析帧之间行为的图?

    我希望以下文档有用-   毫米波雷达器件的级联一致性和移相器校准及自校准(修订版 C)

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了同一帧中静态目标的子帧0和子帧1的 RD 映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里程数:

    是否启用了运行时校准? 您是否可以检查 所有帧的行为?  子帧1和子帧2的帧信号强度是否不同? 您能否使用固定目标执行此实验并提供用于分析帧间行为的图?

    您能检查并提供上述问题的信息吗? 正如我在上一个答复中提到的、您能提供目标在所有帧中的信号强度图吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Samhitha、

    运行时校准在 mmWave_OpenLink 接口中配置。 根据我对代码的理解、此运行时校准似乎与 AWR2243芯片特别相关、并且似乎与子帧0和子帧1无关。 但是、您建议我解决运行时校准问题。 您能给我提供一个充分的理由吗? 我不确定如何继续进行故障诊断。

    此致、

    英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里程数:

    根据我对代码的理解、此运行时校准似乎专门与 AWR2243芯片相关、并且似乎与子帧0和子帧1无关

    首先、由于使用双芯片级联、因此允许每个器件单独校准。 每个器件都可能根据特定器件的温度在不同的时间执行校准。 我想确认是否执行了运行时校准。 如果执行运行时校准、您如何触发每个器件的校准?  

    有关校准的详细信息、您是否有机会查看上一回复中共享的文档?

    您是否还可以尝试对所有子帧使用相同的配置文件并执行实验? 由于两个配置文件中的任何参数都没有变化、因此您应该能够为本实验的两个子帧使用相同的配置文件。

    您能检查 所有帧的行为吗?  子帧1和子帧2的帧信号强度是否不同? 您能否使用固定目标执行此实验并提供用于分析帧间行为的图?

    此外、如果可能、您能否在所有帧之间共享每个子帧的信号强度图?

    在子帧0和子帧1中检测到的目标信号强度是否在所有帧中都不同? 您是否使用其他 EVM 执行了相同的测试?

    此致、

    Samhitha