主题中讨论的其他器件:AM2732、
工具与软件:
1. AM2732+2243双芯片级联高级帧模式(DDM);DDM
2.参数配置
profileCfg 0.0000 78.0000 5.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 256.0000 20000.0000 0.0000 0.0000 30.0000
profileCfg 1.0000 78.0000 5.0000 5.0000 20.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 256.0000 20000.0000 0.0000 0.0000 30.0000
chirpCfg 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000
chirpCfg 8.0000 15.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.0000
SubFrameCfg 0.0000 0.0000 8.0000 32.0000 200.0000 0.0000 1.0000 1.0000 200.0000
SubFrameCfg 1.0000 0.0000 8.0000 8.0000 32.0000 200.0000 0.0000 1.0000 200.0000
SubDataFrameCfg 0.0000 256.0000 256.0000 1.0000
subDataFrameCfg 1.0000 256.0000 256.0000 1.0000
3、问题:
在暗室测试中、目标在21m 处、并收集了雷达 RD 数据。 使用 Matlab 绘制图、 图中的 Z 表示振幅;、我们发现两个子帧之间的信噪比有显著差异;
原因是什么以及如何定位和分析问题