工具与软件:
您好!
我正在使用两个 AWRL1432BOOST 雷达、我尝试将一个配置为发送器、另一个配置为接收器。 我的目标是让一个雷达发射信号、另一个雷达捕获它。 但是、在尝试配置和测试此设置时、我面临多个问题。
´ve、我尝试使用毫米波雷达可视化工具、但无法观察到任何明确的响应、这表明一个雷达正在从另一个雷达接收。 我´ve 了程序的2个不同的默认配置、因此这可能是错误的。
´ve、我使用 Putty 手动配置 TX/RX、并且我可以执行 channelCfg、chirpComnCfg、chirpTimingCfg 和 frameCfg 命令、而不会出现错误。 但是、当我运行 sensorStart 时、我总是收到以下错误:
mmwDemo://sensorStart 1 0 0 0
错误:毫米波配置失败[错误代码:-3108子系统:0]
停止更新的
我还尝试了使用 sensorWarmRst 0复位传感器、但出现了相同的错误。
您是否知道如何将一个雷达正确配置为 TX、另一个雷达正确配置为 RX? 我是否需要特定的配置来允许一个雷达进行发射、另一个雷达进行接收? 如何验证 RX 是否真正接收到了 TX 信号?
我希望获得有关如何继续的任何指导、包括具体的配置步骤或故障排除方法。
提前感谢!