This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:一个雷达作为发送器、另一个雷达作为接收器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1479264/awrl1432boost-one-radar-as-sender-another-as-receiver

器件型号:AWRL1432BOOST

工具与软件:

您好!

 

我正在使用两个 AWRL1432BOOST 雷达、我尝试将一个配置为发送器、另一个配置为接收器。 我的目标是让一个雷达发射信号、另一个雷达捕获它。 但是、在尝试配置和测试此设置时、我面临多个问题。

´ve、我尝试使用毫米波雷达可视化工具、但无法观察到任何明确的响应、这表明一个雷达正在从另一个雷达接收。 我´ve 了程序的2个不同的默认配置、因此这可能是错误的。

´ve、我使用 Putty 手动配置 TX/RX、并且我可以执行 channelCfg、chirpComnCfg、chirpTimingCfg 和 frameCfg 命令、而不会出现错误。 但是、当我运行 sensorStart 时、我总是收到以下错误:

mmwDemo://sensorStart 1 0 0 0
错误:毫米波配置失败[错误代码:-3108子系统:0]
停止更新的

我还尝试了使用 sensorWarmRst 0复位传感器、但出现了相同的错误。

您是否知道如何将一个雷达正确配置为 TX、另一个雷达正确配置为 RX? 我是否需要特定的配置来允许一个雷达进行发射、另一个雷达进行接收? 如何验证 RX 是否真正接收到了 TX 信号?

我希望获得有关如何继续的任何指导、包括具体的配置步骤或故障排除方法。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您在我们的论坛上发帖! 很快会有一位专家与您见面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    FMCW 雷达发送射频信号并从环境接收到相同的信号边界。   更具体地说、 在接收器端、它们将接收到的射频信号与其自己的 TX 信号混合以获得 IF 信号。   因此、如果雷达 B 不在与雷达 A 完全相同的时间发出线性调频脉冲、那么雷达 B 将不会接收来自雷达 A 的任何信号  

    通常、FMCW 雷达不设计为成对使用。   

    此致!

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 FMCW 雷达通常不适合成对工作、但我想知道是否有人成功实施了解决方案来实现这一目标。

    是否有任何方法可以通过 I/O 触发线性调频脉冲、以便我们可以同步两个 FMCW 雷达?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao:

    可实现两个 EVM 板同步、一个可被设定为主控模式、另外一个可被设定为受控模式。  主板的帧开始信号可用于触发从板中的帧开始。   您可以对触发模式进行编程、并对触发延迟进行编程以使其同步。  但如下所述、该部分功能尚未经过测试。   同时、需要更换主板以将帧开始信号从主板馈送到从板。

    另一方面、除非两个器件共享相同的时钟、否则将无法像单个器件情况那样获得完美的接收信号。  我们级联板上的器件将具有出色的同步。

    此致!

    Zigang