主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、 TDC7200
工具与软件:
你好
我将评估板 TDC7200EVM 与 MSP-EXP430F5529LP 一起使用、并尝试在 START 和 STOP 脉冲具有500 µs 以及 START 上升沿和 STOP 信号上升沿之间的延迟为35ns 时测量 ToF。
当我使用 TI 的 GUI TDC7200EVM 时、它无法测量此值。 当我将延迟更改为200ns 时、效果很好。 我的问题是。 此评估板能否测量如此短的时间? 它能否使用 TDC7200直接测量此类短时间? 或者、是否可以使用上述设置仅测量大次数、但具有高分辨率?
我的目标是使用此电路来测量1m 至50m 的距离。我正在尝试使用评估板来验证功能、但好像不起作用。
此致
Ivan