This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:TDC7200EVM 低于35ns

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, MSP-EXP430F5529LP, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482828/tdc7200evm-tdc7200evm-under-35-ns

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPTDC7200

工具与软件:

你好

我将评估板 TDC7200EVM 与 MSP-EXP430F5529LP 一起使用、并尝试在 START 和 STOP 脉冲具有500 µs 以及 START 上升沿和 STOP 信号上升沿之间的延迟为35ns 时测量 ToF。
当我使用 TI 的 GUI TDC7200EVM 时、它无法测量此值。 当我将延迟更改为200ns 时、效果很好。 我的问题是。  此评估板能否测量如此短的时间? 它能否使用 TDC7200直接测量此类短时间?  或者、是否可以使用上述设置仅测量大次数、但具有高分辨率?

我的目标是使用此电路来测量1m 至50m 的距离。我正在尝试使用评估板来验证功能、但好像不起作用。

此致

Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    TDC7200具有2种不同的工作模式。  模式1支持在 12ns 到500ns 范围内进行测量。  模式2支持 250ns 到8ms。  EVM GUI 默认为模式2、但您可以在下面显示的菜单中更改为模式1。  如果您希望测量较大范围的 ToF、可以在应用中在两种模式之间切换。  GUI 中不提供此功能、但您可以 手动切换这些功能以证明概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您是对的:-)现在我的测量值是8、47ns。 效果很好。 非常感谢!

    此致

    Ivan