请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL1432BOOST 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的[TI 支持团队]:
我遇到了使用定制固件文件从刷写模式切换到功能模式后、器件管理器中未检测到 COM 端口的问题。 下面是该问题的详细说明以及我执行的步骤。
使用 TI 提供的固件(无问题)采取的步骤
- 按照 "高精度低功耗传感器用户指南" :
- 已刷写 TI 提供的固件 (
high_accuracy_xwrl14xx_demo.appimage)使用 UniFlash (版本:9.0.0.5086) .- 文件路径:
C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\prebuilt_binaries\high_accuracy_xwrl14xx_demo.appimage
- 文件路径:
- 从切换 刷写模式 最终目的 功能模式 .
- 角度 Industrial_Visualizer.exe 并成功连接。
- 文件路径:
C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\tools\visualizers\Applications_Visualizer\Industrial_Visualizer\Industrial_Visualizer.exe
- 文件路径:
- 已成功加载两个配置文件:
C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\chirp_configs\high_accuracy_demo_fast_update_xwrl14xx.cfgC:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\chirp_configs\high_accuracy_demo_xwrl14xx.cfg
就是这样 没问题 使用 TI 提供的固件时的固件。
定制固件问题(代码尚未修改。)
在遵循 "从源代码构建固件" 过程中、我成功构建了固件、并生成: (在导入后无需更改任何内容即可执行构建)
C:\Users\MSI\workspace_v12\high_accuracy_xwrl14xx\Debug\high_accuracy_xwrl14xx_demo.Debug.appimageC:\Users\MSI\workspace_v12\high_accuracy_xwrl14xx\Debug\high_accuracy_xwrl14xx_demo_auth.Debug.appimage
文件路径: C:\Users\MSI\workspace_v12\high_accuracy_xwrl14xx\Debug\high_accuracy_xwrl14xx_demo.Debug.appimage
针对自定义固件采取的步骤
- 切换到 刷写模式 并
high_accuracy_xwrl14xx_demo.Debug.appimage使用刷写 UniFlash . - 切换到 功能模式 基本上是相同的。
- 问题: 。 未检测到 COM 端口 设备管理器中。
- (使用 TI 的固件时、COM 端口显示正确。)
- 切换回 刷写模式 和 COM 端口是 操作人员 .
- 状态 刷写模式 、已切换到 功能模式 、然后按 S2复位开关 、并重新尝试了步骤4和5。
- 结果: 工作正常。
问题总结
- 当闪烁时 定制固件 、切换到 功能模式 导致 COM 端口 未检测到 .
- 不过、在使用时 TI 提供的固件 、检测到 COM 端口时没有出现任何问题。
- 在处于运行状态时复位电路板 刷写模式 、然后切换到 功能模式 、允许正常操作。
问题
这是否表明存在潜在问题 定制固件 ?
是否需要检查任何其他调试步骤或配置?
感谢您的支持。
此致、