This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:自定义固件上载问题–在功能模式下未检测到 COM 端口

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481377/iwrl1432boost-custom-firmware-upload-issue-com-port-not-detected-in-functional-mode

器件型号:IWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的[TI 支持团队]:

我遇到了使用定制固件文件从刷写模式切换到功能模式后、器件管理器中未检测到 COM 端口的问题。 下面是该问题的详细说明以及我执行的步骤。

使用 TI 提供的固件(无问题)采取的步骤

  1. 按照 "高精度低功耗传感器用户指南"
  2. 已刷写 TI 提供的固件 (high_accuracy_xwrl14xx_demo.appimage)使用 UniFlash (版本:9.0.0.5086) .
    • 文件路径: C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\prebuilt_binaries\high_accuracy_xwrl14xx_demo.appimage
  3. 从切换 刷写模式 最终目的 功能模式 .
  4. 角度 Industrial_Visualizer.exe 并成功连接。
    • 文件路径: C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\tools\visualizers\Applications_Visualizer\Industrial_Visualizer\Industrial_Visualizer.exe
  5. 已成功加载两个配置文件:
    • C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\chirp_configs\high_accuracy_demo_fast_update_xwrl14xx.cfg
    • C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\chirp_configs\high_accuracy_demo_xwrl14xx.cfg

就是这样 没问题 使用 TI 提供的固件时的固件。

定制固件问题(代码尚未修改。)

在遵循 "从源代码构建固件" 过程中、我成功构建了固件、并生成:  (在导入后无需更改任何内容即可执行构建)

  • C:\Users\MSI\workspace_v12\high_accuracy_xwrl14xx\Debug\high_accuracy_xwrl14xx_demo.Debug.appimage
  • C:\Users\MSI\workspace_v12\high_accuracy_xwrl14xx\Debug\high_accuracy_xwrl14xx_demo_auth.Debug.appimage

文件路径:
C:\Users\MSI\workspace_v12\high_accuracy_xwrl14xx\Debug\high_accuracy_xwrl14xx_demo.Debug.appimage

针对自定义固件采取的步骤

  1. 切换到 刷写模式 high_accuracy_xwrl14xx_demo.Debug.appimage使用刷写 UniFlash .
  2. 切换到 功能模式 基本上是相同的。
  3. 问题: 未检测到 COM 端口 设备管理器中。
    • (使用 TI 的固件时、COM 端口显示正确。)
  4. 切换回 刷写模式 和 COM 端口是 操作人员 .
  5. 状态 刷写模式 、已切换到 功能模式 、然后按 S2复位开关 、并重新尝试了步骤4和5。
    • 结果: 工作正常。

问题总结

  • 当闪烁时 定制固件 、切换到 功能模式 导致 COM 端口 未检测到 .
  • 不过、在使用时 TI 提供的固件 、检测到 COM 端口时没有出现任何问题。
  • 在处于运行状态时复位电路板 刷写模式 、然后切换到 功能模式 、允许正常操作。

问题

这是否表明存在潜在问题 定制固件
是否需要检查任何其他调试步骤或配置?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在闪烁后关闭并重新打开设备电源? 如果是、则在开关 S5打开时可能会发生这种情况。 您是否可以检查开关设置以查看 S5是否开启?  

    如果已打开、您是否可以修改开关并重试?

    由于没有代码更改、因此您的自定义固件应该不会有任何问题。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我关闭了之前打开的两个 S5开关、现在系统运行正常。 问题已解决。 我真诚地感谢您的帮助。