请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户应用的电源是电池。 他们需要使用 PIR 传感器打开 IWRL6432 (非低功耗模式)。
在数据表中、从电源稳定到应用程序引导启动为8ms。
他们想知道 从"功率稳定"到应用可以进行第一帧检测的时间。
对数字有什么看法?
BR、
Frank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.