This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:从加电复位到应用的时间(&quot)可以进行首次帧检测

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486170/iwrl6432-the-time-from-power-on-reset-to-application-can-do-first-frame-detection

器件型号:IWRL6432

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户应用的电源是电池。 他们需要使用 PIR 传感器打开 IWRL6432 (非低功耗模式)。

在数据表中、从电源稳定到应用程序引导启动为8ms。

他们想知道 从"功率稳定"到应用可以进行第一帧检测的时间。

对数字有什么看法?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    应用程序启动时间为~40ms、那么线性调频脉冲频率扫描、处理和输出数据将需要一些额外的时间。 每个任务所需的时间取决于您使用的线性调频脉冲数、启用了哪些处理块以及启用了哪些输出等因素。  

    此致、

    Josh