This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:无法在 mmWave Studio v3.1.4.4中连接 RS232

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485282/awr2e44pevm-unable-to-connect-rs232-in-mmwave-studio-v3-1-4-4

器件型号:AWR2E44PEVM

工具与软件:

您好、TI:

我跟着 EVM 用户指南:AWR2E44PEVM 用户指南:DCA1000EVM 数据采集卡 完成软件和硬件设置。

部分开关设置如下:

1. 将 AWR2E44PEVM 设置为 SOP2模式。

2. 将 AWR2E44PEVM 开关 S2设置为 FTDI_SPI 模式 、但指南中的图像显示它设置为 DBG_SPI。 我的设置与图中所示的设置相反。

3. 按照以下配置设置 DCA1000EVM 开关。

更多的信息 mmWave Studio v3.1.4.4 、我始终无法通过连接 RS232 并遇到以下错误。

您能否帮助确定连接失败的可能原因?

[14:49:10][RadarAPI]:ar1.Connect (12,115115200,1000)
[14:49:12][RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect Returned 403.
[14:49:12][RadarAPI]:ar1.4074ted() Calling_Is

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI:

    其他信息:

    1、我试了两次 用户端口 数据端口 但发生了相同的错误。

    2. AWR2E44PEVM 就可以成功运行 OOB 演示 、因此我认为主板接口和连接电缆没有损坏。

    此致、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 连接通过 FTDI 完成。 应该有四个端口、您应该使用最高的端口号。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的连接!

    但下一步是下载固件、它再次卡住。 有没有遗漏的细节?

    此致、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表明电路板处于 SOP7模式。 它需要处于 SOP2模式。 您需要先在 Studio 中发出重置命令、然后才能连接。

     文件 C:/ti//mmwave_studio 中应存在一个指南 /docs/mmwave_studio_user_guide.pdf、可指导您完成这些步骤。

    此致、

    Adrian