主题中讨论的其他器件:IWRL1432
工具与软件:
我目前将 IWRL1432板用于液位传感应用。 在刷写预编译的二进制文件后、我将使用默认配置。 不过、最大检测距离仅为3米、而我至少需要10米。
为了实现这一点、我使用了毫米波传感估算器来生成配置、但我找不到用于液位传感的特定设置。
- 您能否提供10米检测范围的配置设置、或者让我指向相关源?
- 在命令中
channelCfg 1 1 0、我知道它启用了1个 TX 和1个 RX。 为了增加检测范围、是否应该启用额外的 TX 和 RX 通道? - 如果我启用全部3个 RX 和2个 TX、预期功耗是多少?
谢谢、此致、
Amara Rakesh