This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:IWRL1432 (液位检测)检测范围

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1483275/iwrl1432boost-detection-range-for-iwrl1432-level-sensing

器件型号:IWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL1432

工具与软件:

我目前将 IWRL1432板用于液位传感应用。 在刷写预编译的二进制文件后、我将使用默认配置。 不过、最大检测距离仅为3米、而我至少需要10米。

为了实现这一点、我使用了毫米波传感估算器来生成配置、但我找不到用于液位传感的特定设置。

  1. 您能否提供10米检测范围的配置设置、或者让我指向相关源?
  2. 在命令中channelCfg 1 1 0、我知道它启用了1个 TX 和1个 RX。 为了增加检测范围、是否应该启用额外的 TX 和 RX 通道?
  3. 如果我启用全部3个 RX 和2个 TX、预期功耗是多少?

谢谢、此致、
Amara Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想雷达工具箱中存在的默认配置提供的最大检测距离为10米。 能否检查您是否选择了正确的默认配置?  

     液位传感演示中不提供多个 TX 和 RX 支持。 它仅使用1个 TX 和1个 RX。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我使用的配置正确、路径如下:

    C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Power\configs\high_accuration_low_power_sensors\chirp_configs Personal_Electronics Level_Sensing

    该配置定义了最大和最小范围、对吗?
    例如、在中rangeSelCfg 0.0 10.0、最大范围设置为10m、尽管传感器通常支持3-4米。

    我还有一个小小的好奇心:IWRL1432电路板配备了3根 RX 和2根 TX 天线。 液位感应应用仅使用1个 RX 和1个 TX、因此其余天线的用途是什么?

    谢谢&&此致
    Amara Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确切地用什么来指代  即使传感器通常支持3–4米也是如此?

    液位传感演示在默认配置下肯定可以支持10米。

    我们为我们使用多个 TX 和 RX 的各种用例(例如:运动和存在检测)提供了不同的演示。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       " 尽管传感器通常支持3–4米"、但并非如此"即使我使用相同的配置、我在 GUI 应用中观察到的最大检测范围为3–4米。 我将再次验证这一点。

    液位感应的最大可检测距离是多少?

    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以清楚地检测约30米距离处的物体。

    此致、

    Sharan