请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6844EVM 主题中讨论的其他器件:AWRL6844
工具与软件:
您好!
我成功正确设置了 AWRL6844。 现在、我的问题是对传感器进行调优。 我想知道在 CCS 的源代码中哪里可以进行这些修改? 请告诉我。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我成功正确设置了 AWRL6844。 现在、我的问题是对传感器进行调优。 我想知道在 CCS 的源代码中哪里可以进行这些修改? 请告诉我。 谢谢
尊敬的 Kevin:
我很高兴看到您的演示可以正常工作、而且您正在进行调优。 您似乎正在使用 CPD 和 SBR、而且我们尚未针对这些应用测试第三行性能。 限制最多有5个区域、因此我建议将第二排座椅合并为一排座椅、第三排座椅合并为另一排座椅。 因此、区域2将用于第2行的全部、区域3将用于第3行。 如果您需要更深入的指南来了解这些区段的测量值、请转 至此 页的"区段定义"部分。 下面是我从上述链接中截取的片段:
cuboidDef <zoneInd> <coboidInd> <xMIn> <xMax> <yMin> <yMax> <zMin> <zMax>
如果您有任何具体问题、请告诉我。
此致!
Vignesh K.