This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:AWRL6844 EVM 安装/调优

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485570/awrl6844evm-awrl6844-evm-mounting-tuning

器件型号:AWRL6844EVM
主题中讨论的其他器件:AWRL6844

工具与软件:

您好!

我成功正确设置了 AWRL6844。 现在、我的问题是对传感器进行调优。 我想知道在 CCS 的源代码中哪里可以进行这些修改? 请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我找到了文件。 现在、您能告诉我如何更改区域数量(cuboides)以使其成为3排车辆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
      我已经加入了我们的软件专家。 请允许我们用一天左右的时间作出回应。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我很高兴看到您的演示可以正常工作、而且您正在进行调优。 您似乎正在使用 CPD 和 SBR、而且我们尚未针对这些应用测试第三行性能。 限制最多有5个区域、因此我建议将第二排座椅合并为一排座椅、第三排座椅合并为另一排座椅。 因此、区域2将用于第2行的全部、区域3将用于第3行。 如果您需要更深入的指南来了解这些区段的测量值、请转 至此 页的"区段定义"部分。 下面是我从上述链接中截取的片段:  

    cuboidDef <zoneInd> <coboidInd> <xMIn> <xMax> <yMin> <yMax> <zMin> <zMax>
    




    如果您有任何具体问题、请告诉我。

    此致!

    Vignesh K.