This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV411:IAIN1、IAIN2、ICOMP1、ICOMP2绝对最大额定电压

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487334/drv411-iain1-iain2-icomp1-icomp2-absolute-maximum-ratings-voltage

器件型号:DRV411

工具与软件:

德语:

最近客户发现 DRV411的输出波形异常,这可能是由外部动态电压引起的,您能帮助检查  IAIN1、IAIN2、ICOMP1、ICOMP2的绝对最大额定电压吗? 可以帮助客户确保其设计符合规格。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经承认你的帖子,我会在3/17回到你。

    同时、您能否提供带标签的波形和原理图捕获?

    感谢您的耐心等待、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe:ñ a

    黄色是超出参考值的波形

    绿色是初级电流信号波形。 客户移除 D3、D4、然后输出波形正常。

    我想这可能是由 D3、D4的钳位引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供示波器捕获和保护二极管方案。  

    差分放大器 IAIN1和 IAIN2的输入的绝对最大值范围为 VDD + 6V 至 GND - 6V。

    ICOMP1和 ICOMP2引脚将在内部对其电压进行控制。 对于这些引脚上的典型电压、请参考数据表中的这些图。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe