This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 或 AWR1843AOPEVM

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, AWR1843AOPEVM, AWR1843BOOST, AWR1642BOOST, IWR1843BOOST, AWR1843, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487418/awr1642boost-awr1642boost-or-awr1843aopevm

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPEVMAWR1843BOOSTIWR1843BOOST、IWR1843、 AWR1843AWR1642

工具与软件:

你(们)好 作为学生项目、我们正在开发用于自动驾驶、监控等的通用雷达和摄像头融合技术的原型。 由于这涉及到结合雷达和摄像头的输出、雷达的角分辨率必须相当好、因此 AWR1642BOOST 和能够使用 USRR 模式实现15度分辨率的 SRR 演示将是更合适的。 通过将 MRR 演示修改为仅对 AWR1843AOPEVM 使用 MRR 模式、角分辨率将约为28度。 我想知道是否正在为在 AWR1843AOPEVM 上启用 USRR 模式以实现更好的角分辨率而进行任何工作? 另一方面、具有良好范围和角分辨率的 AWR1843BOOST 将是理想选择、但 TI 到目前为止没有库存、从其他分销商处购买产品的价格对我们来说相当高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何芳子

    [quote userid="643436" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487418/awr1642boost-awr1642boost-or-awr1843aopevm 我想知道是否有正在进行的工作来在 AWR1843AOPEVM 上启用 USRR 模式来实现更好的角分辨率

    目前没有更新 MRR 演示软件产品的计划。

    [报价 userid="643436" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487418/awr1642boost-awr1642boost-or-awr1843aopevm "]另一方面、具有良好距离和角分辨率的 AWR1843BOOST 将是理想选择、但 TI 目前还没有库存、而且从其他分销商处购买产品的价格对我们来说相当高。

    您能否分享屏幕截图、其中显示设备缺货?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在产品页面上、显示库存:有库存、我可以将其添加到购物车中。 但是在结账的过程中、我一直在遵守法规、结果显示了这一点


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何 芳子

    在产品页面上、显示"库存:有货"、我得以将其添加到购物车中。 但在结账过程中,我一直在遵守法规,它显示了这个[/报价]

    是的、该产品目前缺货。 您可以点击"Notify me when available"以了解 AWR1843BOOST EVM 何时可用。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我刚刚了解了 IWR1843BOOST、除了汽车认证和结温范围外、它的所有方面看起来都与 AWR1843BOOST 相同。

    1. IWR1843BOOST 能否以相同的性能运行为 AWR1843BOOST 编写的 MRR 演示?

    IWR1843BOOST 是否能够运行 SRR 演示? 因为从 https://www.ti.com/tool/AWR1642BOOST 这里的演示视频来看、SRR 演示似乎比 https://www.youtube.com/watch?v=VzWBpSuRFiM 更强大/噪声更小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何芳 

    [报价 userid="643436" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487418/awr1642boost-awr1642boost-or-awr1843aopevm/5713684 #5713684"] IWR1843BOOST 能否以同样的性能运行为 AWR1843BOOST 编写的 MRR 演示?
    [报价]

    是的、您应该能够在 IWR1843上运行 与 AWR1843性能相同的 MRR 演示。

    [报价 userid="643436" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487418/awr1642boost-awr1642boost-or-awr1843aopevm/5713684 #5713684"] IWR1843BOOST 是否能够运行 SRR 演示? 因为从 https://www.ti.com/tool/AWR1642BOOST 这里的演示视频来看、SRR 演示似乎比 https://www.youtube.com/watch?v=VzWBpSuRFiM更强大/噪声更小

    SRR 演示是使用 AWR1642开发的 . 您可以更改演示、使 SRR 在1843上运行。 但建议您这样做 将 MRR 演示与 AWR1843配合使用 . 原因 两个视频中的情况不同、您无法比较两个应用的性能 . 在 MRR 演示视频中、您可以观察隧道、天桥等 当您穿过隧道时、与在正常道路上行驶相比、您可能会听到很多噪音。 SRR 演示视频是在噪音较小的环境中捕获的(无隧道、无天桥)。 SRR 处理链与 MRR 演示的处理链基本相似。 主要区别在于、对于 MRR (AWR1843)、您有3根 Tx 天线(1根仰角 Tx 天线)。 而 SRR 演示(AWR1642)仅具有2根 TX 天线(无仰角天线)。

    此致、

    Samhitha