主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPEVM、 AWR1843BOOST、 IWR1843BOOST、IWR1843、 AWR1843、 AWR1642
工具与软件:
你(们)好 作为学生项目、我们正在开发用于自动驾驶、监控等的通用雷达和摄像头融合技术的原型。 由于这涉及到结合雷达和摄像头的输出、雷达的角分辨率必须相当好、因此 AWR1642BOOST 和能够使用 USRR 模式实现15度分辨率的 SRR 演示将是更合适的。 通过将 MRR 演示修改为仅对 AWR1843AOPEVM 使用 MRR 模式、角分辨率将约为28度。 我想知道是否正在为在 AWR1843AOPEVM 上启用 USRR 模式以实现更好的角分辨率而进行任何工作? 另一方面、具有良好范围和角分辨率的 AWR1843BOOST 将是理想选择、但 TI 到目前为止没有库存、从其他分销商处购买产品的价格对我们来说相当高。