This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:在 PGA460上记录时间方面提供帮助

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484482/pga460-assistance-with-record-time-on-pga460

器件型号:PGA460

工具与软件:

我正在将 PGA 460器件用于水下测量系统。  我在我们的22米测试箱中进行了测试、基于单个突发和监听器件、测试结果似乎良好。

指定的电流范围是空气中的11米、可以增加到更长的时间。  我搜索了数据表、但无法看到该参数。  11米2向行驶在水中=97米。  根据我要研究的应用之一、我需要大约250米。  是否可以将侦听时间设置为该长度。  记录的最大电流设置为65.53ms、是否可以调整到更高的值?

我使用300kHz 的更高频率、因此我可以获得非常好的精度。  在过去的项目中、我们已经实现了超过100米的距离、似乎此器件应该能够实现的距离。  这适用于基于一个突发换能器和一个监听换能器的单行程时间。

你有什么建议如何增加记录时间?

被要求制作的一个系统至少需要200毫秒的记录时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    不幸的是、我今天没能讲出来。 不过、我明天应该有一些时间来尝试并帮助回答你的问题。

    感谢您的耐心。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    感谢您的耐心。  

    你可以获得大约65.53ms 最大记录时间的方法是通过背靠背地发送 Preset 1/2 Listen Only 命令,类似于 Adeem 在下面的线程中所描述的:

    PGA460-Q1:20米距离测量

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这应该是好的。  这将有助于我们考虑的其他应用。