工具与软件:
我正在将 PGA 460器件用于水下测量系统。 我在我们的22米测试箱中进行了测试、基于单个突发和监听器件、测试结果似乎良好。
指定的电流范围是空气中的11米、可以增加到更长的时间。 我搜索了数据表、但无法看到该参数。 11米2向行驶在水中=97米。 根据我要研究的应用之一、我需要大约250米。 是否可以将侦听时间设置为该长度。 记录的最大电流设置为65.53ms、是否可以调整到更高的值?
我使用300kHz 的更高频率、因此我可以获得非常好的精度。 在过去的项目中、我们已经实现了超过100米的距离、似乎此器件应该能够实现的距离。 这适用于基于一个突发换能器和一个监听换能器的单行程时间。
你有什么建议如何增加记录时间?
被要求制作的一个系统至少需要200毫秒的记录时间。