This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:通过命令行擦除闪存的实用程序

Guru**** 2615165 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489329/iwrl6432-utility-of-erasing-flash-by-command-line

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我需要一个用于擦除整个闪存的函数、我发现了这个函数 "格式化 SFLASH"  。 设置和实用程序 部分 。

但在我们的生产线中、它不能使用 GUI 工具、必须是使用的命令行。

如果是刻录映像、我可以使用  

{MMWAVE_L_SDK_xx_xx_xx_xx}\tools\boot\arprog_cmdline.py

这与 Uniflash 相同、可满足生产线在 cmd 线模式下的老化要求

路径  {MMWAVE_L_SDK_xx_xx_xx_xx}\tools\  没有用于擦除闪存用途的工具、您可以帮助确认吗?

如果没有、是否有办法 满足 命令行中擦除闪存的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    arprog_cmdline.py 支持擦除闪存存储器。 您需要如下所示使用-fr (format)选项。  

    Python arprog_cmdline.py -p COM1 -fr

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我测试它和它的工作,这是我需要的, 谢谢!