Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的专家:
我需要一个用于擦除整个闪存的函数、我发现了这个函数 "格式化 SFLASH" 。 设置和实用程序 部分 。
但在我们的生产线中、它不能使用 GUI 工具、必须是使用的命令行。
如果是刻录映像、我可以使用
{MMWAVE_L_SDK_xx_xx_xx_xx}\tools\boot\arprog_cmdline.py
这与 Uniflash 相同、可满足生产线在 cmd 线模式下的老化要求。
路径 {MMWAVE_L_SDK_xx_xx_xx_xx}\tools\ 没有用于擦除闪存用途的工具、您可以帮助确认吗?
如果没有、是否有办法 满足 命令行中擦除闪存的要求?