Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWRL6432BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件: IWRL6432BOOST
工具与软件:
我们正在寻找适用于短距离应用的基于毫米波的系统。 所需的工作范围约为10-15 cm、分辨率为0.2至0.5 cm。通过调查 AWR 和 IWR 系列中提供的可用选项、我发现最小分辨率可低至4 cm。是否有办法使用这些芯片系列进一步降低此分辨率。
IWR6843AOPEVM 似乎是我们应用的良好起点。