This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:器件范围和分辨率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489054/iwr6843aopevm-device-range-and-resolution

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWRL6432BOOST

工具与软件:

我们正在寻找适用于短距离应用的基于毫米波的系统。 所需的工作范围约为10-15 cm、分辨率为0.2至0.5 cm。通过调查 AWR 和 IWR 系列中提供的可用选项、我发现最小分辨率可低至4 cm。是否有办法使用这些芯片系列进一步降低此分辨率。

IWR6843AOPEVM 似乎是我们应用的良好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的器件中、带宽约为4GHz 的情况下、我想这是可能的最大分辨率。

    您还可以查看适用于短距离应用的 IWRL6432BOOST。

    此致、

    Sharan