This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:CMTI 的最小值

Guru**** 2462080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1483246/tmcs1133-minimum-value-of-cmti

器件型号:TMCS1133

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问此器件是否能够达到100kV/us CMTI、 这是来自其 估计的共模 噪声、未显示在数据表中(仅此处为典型值)。 您能帮忙检查一下吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:  

    感谢您发帖。  

    我承认你的帖子,我明天会给你一个更新。  

    感谢您的耐心等待、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:  

    感谢您的耐心。

    µs 在超过100kV/μ s 的更严重条件下测试了器件。 µs CMTI 输出信号的变化应小于列出的200mV 输出瞬态、从而得到100kV/μ s 的结果。

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    测试条件大于150kV/us、对吧? 我想再次与您确认一下。

    想问是否有任何标准要求200mV? 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    我们的测试条件是150kV/us、200mV 是输出干扰值、我们保证其输出干扰值小于1us (带有一些保护带)。 CMTI 源自基于数字输出错误或翻转位的数字标准。 我们不了解任何官方标准。

    我希望这对您有所帮助、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    客户询问是否 可以在此器件底部放置电源铜箔? EVM 参考设计没有提及这一点。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:  

    您能介绍一下这种电源铜箔的用途吗? 我以前从未听说过这一点。  

    您提供的图像或示例也有助于我理解。

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    客户希望 电流流过  下图中红色部分的内层电路板。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:  

    我们不建议在器件下方运行电流。  

    当您绘制电流时、可能会将电容耦合到低压布线、其中一些布线与电流并联。  

    我建议 在器件以下运行电流、如下所示:

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe