请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP390 主题中讨论的其他器件: TMP300
工具与软件:
我正在寻找一个类似于 TMP390但支持48V (典型值)电源电压的器件。 TMP390将仅支持5V (典型值)电源。
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
韦恩、您好!
遗憾的是、对于 TMP300、我们的任何温度开关中用于提供电源电压的最高电压都是18V。
您当前的设计中是否碰巧在其他地方使用降压转换器或 LDO? 因此、从较高的电压进行降压可更轻松地满足 TMP390的输入电压要求。
或者、低成本解决方案可以使用 TMP300与 齐纳二极管 和串联电阻器相结合、为 TMP300实现足够低的电压。

最后、为了更好地了解您的设置、该温度开关的应用是什么?
此致、
哈利