This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390:功能相似、但支持48V 吗?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390, TMP300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488516/tmp390-similar-features-but-48v-support

器件型号:TMP390
主题中讨论的其他器件: TMP300

工具与软件:

我正在寻找一个类似于 TMP390但支持48V (典型值)电源电压的器件。  TMP390将仅支持5V (典型值)电源。  

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    遗憾的是、对于 TMP300、我们的任何温度开关中用于提供电源电压的最高电压都是18V

    您当前的设计中是否碰巧在其他地方使用降压转换器或 LDO? 因此、从较高的电压进行降压可更轻松地满足 TMP390的输入电压要求。

    或者、低成本解决方案可以使用 TMP300与 齐纳二极管 和串联电阻器相结合、为 TMP300实现足够低的电压。

    最后、为了更好地了解您的设置、该温度开关的应用是什么?


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您调查48V 选项。  我们之前的设计使用了齐纳二极管电路、并且效果很好。  我正在寻找各种方案、以减少下一代产品的器件数量。

    48V 电源轨是我们 PCBA 的输入。  如果温度低于冷阈值和高于热阈值、我们使用温度传感器使所有下游器件保持断电状态。  

    韦恩

    .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢韦恩的解释。 虽然我们现在还没有任何这方面的信息、但我会将此反馈传递给我们的开发团队。

    如果我们能以任何其他方式为您提供帮助、请告知我们。

    此致、

    哈利