This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:远距离人员检测中的 sensorPosition 命令

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490161/iwr6843isk-sensorposition-command-in-long-range-people-detection

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

您好!

我目前正在测试和分析 远距离人员检测 提供了示例 雷达工具箱2.10. .

sensorPositionCLI 命令用于设置 传感器高度、方位角和仰角倾斜 平均值。

但是、传感器输出(点云和目标 X、Y、Z)不应用sensorPosition 命令值;相反、它根据输出坐标 雷达的视场(FOV)参考系 .

此外、我发现了 Industrial Visualizer 代码使用sensorPosition 命令值执行坐标旋转。

我已经检查了 Gtrack 算法 并在出现时发现 方位角倾斜不为零 点云坐标 都转换到 世界坐标系 .

但是、我没有发现任何转换应用于 BoundaryBox 坐标 .

我的问题:

  1. 传感器的 UART 输出(点云和目标 X、Y、Z)是否不应用sensorPosition 命令值?
  2. 将坐标转换为 Gtrack 中的世界坐标系的目的是什么?
  3. 在估算 Gtrack 中的对象时、以下图示中的边界框使用了哪个形状?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Unknown 说:
    在 Gtrack 中将坐标转换为世界坐标系的目的是什么?

    sensorPosition 命令的目的和转换为世界坐标以进行 gtrack 处理是必需的,因为 gtrack 算法中使用的边界框是以世界坐标给出的。 Gtrack 仅使用边界框内的检测,因此必须转换到世界坐标,以确认这些点在感兴趣区域内。

    [quote userid="459139" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490161/iwr6843isk-sensorposition-command-in-long-range-people-detection 当估计 Gtrack 中的对象时,以下插图中的边界框使用哪个形状?

    我不确定我是否真的理解这个问题。 您能解释一下吗? 这两个数字都是有效的。 例如、如果对 sensorPosition 命令应用了方位角倾斜、图2可能有效。  

    此致、

    Josh