This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:高端角雷达-距离 CFAR

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490671/awr2944-high-end-corner-radar---range-cfar

器件型号:AWR2944

工具与软件:

您好!

 《 高端角雷达用户指南》中的一篇文章、

4.禁用范围 CFARSDK 的 DDMA 链在距离和多普勒两个维度上使用 CFAR。 我们已禁用第二距离 CFAR 以获得更丰富的点云。

  对于 CFAR 流程、我们可以参考哪些源代码来  获得更丰富的点云?

谢谢

BRS

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    以下是禁用 Range CFAR 的 HECR CLI 命令的屏幕截图。 第二个 cfarCfg 命令中的第三个参数对应于启用/禁用范围 CFAR。 与 SDK 演示相比、HECR 演示中 cfarCfg 参数的顺序不同。 您可以参考 HECR 演示的 mmw_cli.c 文件中的 MmwDemo_CLICfarCfg 函数。

    如果 启用了范围维度、则范围 CFAR 块会添加对该范围维度中的点的额外筛选。 CFAR 算法的经验法则如下:

    • CFAR 阈值增大->点数减少
    • CFAR 阈值增大->错误警报数量减小
    • CFAR 阈值增大->实际目标检测的概率减小。

    基于此、需要根据测试的一些近似值或反馈对 CFAR 阈值和其他参数(例如窗口长度)进行适当配置、从而满足您的具体用例要求。

    您可以在 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_中找到 Range CFAR 实现的源代码 \mmwave_mcuplus_sdk_ \ti\datapath\dpu\rangecfarprocDDMA\DDMA\ src。

    此致、

    Samhitha